This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:SN75DP139的两种封装之间的差异

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830172/sn75dp139-difference-between-the-two-packages-of-sn75dp139

器件型号:SN75DP139

我发现 SN75DP139采用48引脚和40引脚两种封装。 两者之间的区别是什么? 信号传输功能是否有差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peggie

    支持的数据速率在两个封装之间是相同的、都支持3.4G 的最大数据速率。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,á lez

    那么、48引脚和40引脚这两种封装之间的区别是什么? 参数和应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peggie

    这两个器件是相同的、但封装尺寸不同。

    谢谢

    David