This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982ABZQZR 未使用的 GPIO 引脚

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831282/tps65982-tps65982abzqzr-unused-gpio-pins

器件型号:TPS65982

数据表规定、应通过1兆欧的电阻器下拉未使用的 GPIO 引脚。

单个电阻器是否可以由多个未使用的引脚共享? 如果是、共享的限制是什么? (N * I * 1Meg < VIL?)

谢谢、

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    每个未使用的 GPIO 都需要自己的1M 下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    感谢您的快速回复。

    我仍然不清楚为什么每个未使用的 GPIO 引脚都需要一个单独的1兆电阻器...

    如果所有引脚在加电时初始化为输入、为什么不能在多个输入之间共享单个电阻器?

    谢谢、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    该设计可以使用通用的1mg 下拉电阻器、但我看到的所有参考原理图都有自己的1mg 下拉电阻器、因此这就是我知道的工作原理。 这是原型板吗? 可以尝试实现0欧姆电阻器方案、允许通过单个1兆欧电阻器将所有电阻器下拉、并可选择将每个未使用的 GPIO 都有自己的1兆欧电阻器。