This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C31T:DS26C31TM (SOIC)最大结温

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: DS26C31T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/841106/ds26c31t-ds26c31tm-soic-maximum-junction-temperature

器件型号:DS26C31T

您好、E2E、

你好。

我们的一位客户询问 DS26C31TM (SOIC)的最高结温。

数据表:  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds26c31t.pdf

如果您能帮助提供信息、请表示感谢。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

     DS26C31T (SOIC)的绝对最高温度为150°C。 Theta JC (顶部)为33.0。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Eric