This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867+88E6390

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/829160/dp83867e-dp83867-88e6390

器件型号:DP83867E

大家好、

88E6390+DP83867

88E6390的 P9端口通过 SGMII 连接到 DP83867。 在调试过程中、遇到了以下问题:

1 μ A 当 DP83867、自协商以1000Mbps 模式工作时、Ping 数据包有时会连接、有时会断开。 通过查看 DP83867的寄存器、我们发现链路状态不稳定。 问题可能出在哪呢?

2 μ s 当 DP83867、自协商以100Mbp 模式工作时、硬件复位后、不会连接 Ping 封装。 重新拔下电线或重新启动自动协商寄存器可以恢复 Ping 连接。 比较寄存器、我们发现寄存器 ISR (0x0013)的位2 (XGMII_ERR_INT)设置为1。 如何解决此问题?

此致,

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    对于问题1、您能否共享 DP83867原理图? 请确保包含自举电阻器、晶体、磁性元件和电源去耦电容器。

    对于问题2、您如何确保通过自动协商实现100Mbps? 您是否将0x0000写入寄存器0x09?

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、  

    我现在要关闭这个线程。 如果有新信息、请打开一个新主题、使其具有正确的可见性。

    此致

    Aniruddha