This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221E:MAX3221E 功能问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E, TRS3253E, MAX3221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/838412/max3221e-max3221e-functionality-problem

器件型号:MAX3221E
主题中讨论的其他器件:TRS3122E、 TRS3253E、

尊敬的先生

我正在进行一个项目 ,我们在该项目中实施了 MAX3221ECPWR IC,在我们的应用中 ,我们将与内置 IC 的 LCD 接口进行通信。

但在与 LCD 中实现的 IC 通信之前,我们将进行手动 测试以进行检测。

我的查询如下所述:

1)我无法检测 IC。我们在3.3V 电源上运行 IC。

我禁用了自动关断功能、并使用3.3V 电压连接了强制引脚、如所附图像中所示。

2)我无法在2-4和5-6引脚上生成电压。

5-6引脚上的电压为1.12V、2-4引脚上的电压为0.78v。

2-4和5-6引脚上的电压应该是多少?

3)我已将 USB 连接到 UART 软件狗并在9-11引脚上提供输入,但仍短接8-13引脚以查看我们是否正在接收坞站指示灯上显示的传输数据。

我们仍然无法接收传输的数据...!!

请查看下面所附的原理图图像。

请在这个问题上提供帮助您的帮助将不胜感激!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tirthal、

    我认为您的设置对于正常运行是正确的(FORCEON=FORCEOFF bar=H、EN bar=L)。 您是如何测量 C1和 C1电压的? 如果器件已通电、则检查 V+/V-可能更容易。 V+应保持在5.5V 左右、V-大约为-5.5V。 您可以参阅这篇文章 了解 V+波形。

    e2e.ti.com/.../how-the-rs-232-transceiver-s-regulated-charge-pump-circuitry-works

    如果 V+和 V-看起来正常、这意味着电荷泵工作。 您可以将 TTL 逻辑(来自 MCU)发送到 DIN 并期望来自 DOUT 的 RS-232信令。 另一方面、 Rin 接受 RS-232信号 并   通过 ROUT 将其转换为 TTL 输出。

    请告诉我、这对您是否有意义。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    感谢响应、在我们的设置中发现了一些小的短路、在这种情况下、DOUT 引脚错误地与3.3V 引脚短接。

    修复设置后的电压如下所述:

    1)引脚3 - V+= 4.85V

    2)引脚7 - V-=-4.95V

    3)引脚2 - 4 - C+/-C- = 2.4V

    3)引脚5 - 6 - C+/-C- = 4.96V

    4)无效=高电平= 3.3V

    当我在 Din 引脚11 (3.3V)上手动提供输入时、显示的是 DOUT 引脚13 (-4.9V)。  显示的是 Din 引脚11 (GND =0V)、显示的是 DOUT 引脚13 (4.9V)。

    我尝试通过 RS232与 UART 软件狗进行通信、并在引脚9-11上提供了一些输入我从引脚8-13接收到了输出、因此我认为 IC 工作正常。

    在处理电平转换器 IC (如果有)时、请提出任何其他建议。这将对我们有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tirthal、

    测量结果对我来说看起来很好。 唯一需要注意的是、C1和 C2引脚的电压在充电周期内切换。 直流值可能并不意味着什么。

    您需要哪种电平转换器? 如果您希望连接1.8V 逻辑、可以考虑使用 TRS3122E 或 TRS3253E。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao L

    我想再问一个问题,即“无效引脚”的用途是什么,根据数据表,它会指定它是一条逻辑线路。 正确,所以不需要正确通电。

    在我们的原理图中、如果您看到我们将无效引脚保持未连接状态、

    在我们的设置中、当我将无效引脚保持为高电平时、我将执行测试、3.3V 能够接收输出。

    但是、如果我将无效引脚保持为未连接状态、那么我无法建立通信。您能说明原因。

    我们正在通信的 LCD 具有与其实现的相同 IC MAX3221E、其逻辑电平为-5.5V 和+5.5V

    请在 上述查询中提供帮助!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tirthal、

      有关无效 功能、请参阅数据表的第8.3.4节。 无效的 bar 引脚是一个输出、可以保持断开状态。 如果通信失败、您可以 使用无效的 bar 引脚进行调试。 更具体地说、如果引脚为 L、则意味着 Rin 引脚出现错误(未检测到 RS-232信号)。 您能否详细说明您的意思是"无法建立沟通"? 您是否在软件中看到错误、或者您是否发现总线上没有信号?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    很抱歉耽误你的回复!!!

    我重建了整个设置、工作正常、所以我认为问题是在定制的设置中。

    关于 INVALID 引脚、它显示的逻辑电平为3.3V 和0V、具体取决于 IC RIN 引脚上的有效输入。

    祝你度过美好的一天!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tirthal、

    感谢您的更新!  我们很高兴听到这个问题已经解决。

    此致、
    最大