This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:询问有关如何为 TUSB8044A EEPROM 生成二进制文件的建议

Guru**** 2925630 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831912/tusb8044a-asking-for-the-recommendation-on-how-to-generate-binary-file-for-tusb8044a-eeprom

器件型号:TUSB8044A

大家好、

客户正在使用 TUSB8044A EEPROM 编程器实用程序进行固件更新。

现在、客户希望在工厂侧对 EEPROM 进行预编程。

您是否会建议如何从文本文件生成二进制文件? 或者、我们通常建议的方式是什么?

 

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    本文档中提供了示例文件: http://www.ti.com/lit/ug/sllu311/sllu311.pdf 如果有具体问题、请发布。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    谢谢。 如果客户希望先使用第三方工具对 EEPROM 进行编程、您知道 EEPROM 编程器通常可以使用 txt 格式吗?

    BR、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    它会因工具而异。  他们的客户应该能够使用 txt 文件的十六进制部分进行编程。

    此致、

    JMMN