Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B
您好!
我有一个设计、在该设计中、我使用 TUSB8020B 将2个 Microchip LAN7801桥接芯片(下行端口)连接到 USB3上行端口。
当我将上行端口插入 USB2端口时、一切都按预期工作-两个 LAN7801芯片都显示在 USB 设备查看器程序中。
当我将上行端口插入 USB3端口时、我看到8020集线器为 USB2和 USB3、但我看到没有器件连接到8020、即 USB2或 USB3。
当插入 USB3端口时、我已经对8020上的引脚21和22进行了范围划分-在大多数情况下、这些信号是逻辑高电平。 大约每360ms 有一个1ms 逻辑低电平脉冲。
是否有通过 USB 与 TUSB8020进行通信的程序?
感谢您的任何想法-谢谢您、
Mike