This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于替代 ISL83080EIBZ-T 的 TI RS-485/RS-422收发器解决方案

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832002/ti-rs-485-rs-422-transceivers-solution-to-replace-isl83080eibz-t

主题中讨论的其他器件:THVD1452

大家好、  

如果 TI 能为  RS-485/RS-422收发器提供更好的解决方案来替代 ISL83080EIBZ-T、您能不能提出建议。  

非常感谢!

此致、  

廖青

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    您是否需要引脚对引脚插接器件?  如果是、我建议查看 THVD1452。  它采用相同的封装和封装、但支持更宽的 VCC 范围、更大的输出电压(适用于更长的距离)、并具有增强的 ESD 性能(+/- 18kV IEC 61000-4-2接触放电)。

    如果您对此器件有任何疑问或反馈、请告知我们。

    此致、
    最大