This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] CAN 收发器 SPLIT 引脚

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840892/faq-can-transceiver-split-pin

主题中讨论的其他器件:TCAN1043

CAN 收发器上 SPLIT 引脚的功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPLIT 引脚的功能是向 CAN 总线驱动更强的隐性电压电平,使其保持稳定(偏差小得多),从而降低共模发出噪声的可能性。 由于总线的 CAN 对称性在旧设计过程中不是最佳的、因此旧版 CAN 收发器具有此引脚可帮助处理应用中的发射。

    TI 的 TCAN 系列等较新的 CAN 收发器不需要 SPLIT 引脚。 TCAN1042和 TCAN1043等器件无需借助分离引脚即可通过汽车市场的发射认证。 这是因为这些器件是在现代设计过程中设计的、以便在 CANH 和 CANL 信号上实现更好的对称性。 这会在差分信号中留下很小的偏差、从而导致共模噪声固有地较低。

    此致、