This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS2:我们是否可以使用 SN65LVDS2D 直接替换 FIN1018K8X?(我们需要 P2P 来替换)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831778/sn65lvds2-may-we-can-use-sn65lvds2d-to-direct-replace-fin1018k8x-we-need-p2p-to-replacement

器件型号:SN65LVDS2

你(们)好,先生  

我们是否可以使用 SN65LVDS2D 直接替换 FIN1018K8X?(我们需要 P2P 来替换)

                              令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    令人很烦

    SN65LVDS2是一款与 FIN1018引脚兼容的插件。

    谢谢

    David