Other Parts Discussed in Thread: TUSB422, TUSB1064
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1064 主题中讨论的其他器件:TUSB422、
您好!
我们有一块包含 TUSB422 (PD 控制器)和 TUSB1064 (DP 交替模式转接驱动器)的电路板、它们通过 USB-C 充当 DP 接收器 使用 VBUS 为电路板供电的计划、希望 DFP 提供5V @3A 电流。 我在下面列出了我的一些问题、
- 如何将“热插拔检测”事件传输到 DFP 上游? TUSB1064的方框图显示了同时连接到 TUSB1064和 PD 控制器的 HPD、在本例中为 TUSB422。 TUSB422不为此信号提供输入。
- 由于计划是从 VBUS 为我们的电路板断电、我担心的是获得初始5V 电压来为电路板加电。 只有在我们获得该初始 VBUS 电源后、微控制器才能启动并与 TUSB422协同工作以协商电源。 这会是个问题吗? 在协商之前默认提供5V 电压吗?
- 我了解到在使用 DP 交替模式时、必须有一个 USB 告示板器件。 不清楚的是 DFP、UFP 或两者都需要这种方法。 如果这是一项要求、您能告诉我吗?
谢谢!