This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:复位引脚问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840776/tusb2046b-reset-pin-issue

器件型号:TUSB2046B
大家好、 

我有一位客户对 TUSB2046B 有疑问

我们已经完成了测试板、并正在进行首次尝试。 起初、没有可靠的工作。 因此、我们可以识别复位电路。 在我们的设置中、TUSB2046应由主机控制器或其他集线器供电。 为此、我们使用这些器件的"电源使能"输出(3.3V =器件应开启)。 TUSB2046似乎对复位有一点敏感。 如果我正确解读数据表、\复位在上电时最初应该为高电平。 一旦达到 Vcc (3.3V)的90%、100us 至1ms 的复位应被拉至低电平。 在没有特殊复位逻辑的情况下、这种情况很难实现、尤其是在应该能够进行复位操作的情况下。 在 e2e.ti.com/.../476641 上、我找到了一个解释、即器件需要至少100us 才能检测到复位。 它不应超过3ms、否则 USB 枚举可能会导致问题。 但是、我们在这里仍然有问题、因为1k5永久连接到 DP0。 我们要做以下工作: 1.将10k 下拉电阻器连接到复位。 这可确保在加电期间、块不会以定义的方式启动 2.将复位直接连接到"电源使能"线路。 由于在启动时比 Vcc 启动时激活此功能、因此该序列应该适合 3.将1k5连接到 DP0,不是使用 Vcc,而是使用“电源使能”。 这将确保主机在释放复位之前(而不是之前)不会尝试枚举。 在我们的测试中、电路工作得非常好。 它与数据表中描述的不符。 我们是否看到不应该使用此解决方案的任何原因?

此致 
Mihir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它能与您的解决方案良好配合使用、为什么不使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为建议的解决方案没有任何问题。 但是、我会确保 DP 上拉电压确实会使 USB 2.0规范发生波动、否则您将遇到枚举问题。 当使用外部 RC 电路、15K 上拉电阻器和1uF 电容器时、这是否对您不起作用?