This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SMARC 模块和 DDC 信号

Guru**** 2943370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/836237/sn65dp159-smarc-module-and-ddc-signals

器件型号:SN65DP159

大家好、团队、

我的客户希望在 SMARC 模块中使用 SN65DP159RS、因为 SMARC 标准规定 DDC 信号为1.8Vdc、必须在 Carreir (而不是 SMARC 模块)上进行从1.8Vdc 到5Vdc 的转换、 我想问您是否可以不连接 DDC 线路、是否可以将其连接到1.8V 电平、或者是否有其他解决方案。

提前感谢您的支持。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian

    SNx5DP159需要将其 SDA_SNK 和 SCL_SNK 引脚连接到链路、其中源的 SDA/SCL 直接连接到 SDA/SCL 接收器、以便 SNx5DP159配置 TMDS_CLOCK 比率状态位。

    但是 SDA_SNK 和 SCL_SNK VIH 和 VIL 电平不支持1.8V、因此您需要一个电平转换器、以便 SDA_SNK 和 SCL_SNK 正常工作。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    当源的 SDA/SCL 直接连接到时、我会得到有关 SCL_SRC 和 SDA_SRC 引脚的确认
    SDA/SCL 灌电流。 数据表规定、应将其拉至 GND。 是正确还是应拉至 VCC (3.3VDC)

    此外、我想问 SDA_SNK 和 SCL_SNK 是否能够在3.3V 时正常工作(电平位移在5V 时上拉至3.3V)。

    谢谢

    Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认当源极的 SDA/SCL 直接连接到 SDA/SCL 接收器时、SCL_SRC 和 SDA_SRC 引脚必须被拉至接地或 VCC?

    此外、我会问 SDA_SNK 和 SCL_SNK 是否能够在3.3VDC (上拉至3.3VDC 而不是5V 的电平转换器)下正常工作

    谢谢

    Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lorenzo

    请参阅我对您原来的主题的答复。

    谢谢

    David