This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:VCONN

Guru**** 2905180 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB321AI, TUSB321, TUSB322I, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826551/tusb320-vconn

器件型号:TUSB320
主题中讨论的其他器件: TUSB321AITUSB321TUSB322ITUSB322HD3SS3212

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

TUSB320不支持 VCONN、如果我们插入有源电缆、TUSB320会采取什么措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB320不支持 VCONN。 请参阅以下链接、了解支持 VCONN 的 TUSB321AI。

    http://www.ti.com/product/TUSB321AI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    我们知道 TUSB320不支持 VCONN、需要选择 TUSB321。

    但实际上、我们使用的是 TUSB320而不是321、因此我们想知道  、当我们插入有源电缆时、320上会出现什么现象? 这不会奏效吗? 它会损坏吗? 或者...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉被推送了。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 TUSB320不会为有源电缆提供 VCONN、因此有源电缆中的组件将保持通电状态。 具体症状会因电缆中的组件而异。 请务必记住、有源电缆仅会从 VCONN (在"未使用"的 CC 线上)接收功率。 VCONN 始终以 USB-C 插座为源。  

    注意:TUSB320不能向支持 VCONN 的 CC 线路切换电源、因此有源电缆会出现断路、因为 TUSB320会禁用其内部开关。

    这是否能回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    我们仍有如下问题

    1.如果将带有电子标签 Vconn 的 USB C 电缆插入 TUSB320控制接口、USB C 能否正常完成主机/器件检测?

    2.在使用 TUSB320之前、如果使用 TUSB322I、在 VCONN 通电后、系统的电源是否会受到影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    实际上、我们希望与 VCONN 功能兼容、因此我们将评估 TUSB322I 的功能和应用;

    TUSB322I 的工作方式是否与 TUSB320类似? 如果我们在现有设计中将 TUSB320替换为 TUSB322I、它是否正常工作?


    2.当 TUSB322为 VCONN 供电时、它会影响系统的电压稳定性吗?

    TUSB322I 和320的引脚之间的差异是 DIR 和端口。 DIR 具有多路复用器。 如何在  设计中的 DIR 引脚中进行连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉推送、这里有更新吗?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 TUSB322I 发送更新的原理图、我将回顾这是最快的方法。 DIR 是插头方向的标志、通常连接到 HD3SS3212等2:1高速多路复用器、以确保活动数据线从连接器路由到主机。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    舒城:

      您是否发送了原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    最后、我们仍然使用 TUSB320、而不是 TUSB322。

    我将结束本主题。  

    感谢你的帮助。