This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SMARC 模块和 DDC 信号

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840855/sn65dp159-smarc-module-and-ddc-signals

器件型号:SN65DP159

您好!

您能否确认当源极的 SDA/SCL 直接连接到 SDA/SCL 接收器时、SCL_SRC 和 SDA_SRC 引脚必须被拉至接地或 VCC?

此外、我会问 SDA_SNK 和 SCL_SNK 是否能够在3.3VDC (上拉至3.3VDC 而不是5V 的电平转换器)下正常工作

谢谢

Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lorenzo

    需要将 SCL_SRC 和 SDA_SRC 拉至 GND。 我们已经看到系统中未连接引脚上的噪声已被 DP159作为信号中断 并导致 DP159无限期地保持 I2C 总线的情况。

    SDA_SNK 和 SCL_SNK 可在5V 电压下工作、而不是在3.3V 电压下工作。

    谢谢

    David