This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:TUSB211的信号完整性问题。 TUSB212的直接替代产品

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839455/tusb212-signal-integrity-issues-with-tusb211-drop-in-replacement-with-tusb212

器件型号:TUSB212
主题中讨论的其他器件:TUSB211

您好!

我们的产品在我们的应用中存在 TUSB211芯片的信号完整性问题。 根据笔记本电脑/PC 的类型、我们的某些产品无法正常工作。

我们发现 TUSB212是更好的替代产品。

TUSB212 (在我们的应用中)的最佳设置是将交流/升压设置为"0"、将直流/升压设置为"LOW"。

我们的产品已投入生产。 我们希望将其用作从 TUSB211到 TUSB212的简单转换。

问题是:要将直流升压设置为"低电平"、必须使用22K 下拉引脚。 遗憾的是、此选项在我们当前的 PCB 设计中不可用。

我们可以选择将该引脚接地短路。 您能评论一下此选项是否可供修改吗?

此致

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能描述一下 PCB 上的可用选项吗? 将引脚短接至 GND 可能不是最佳方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    该引脚未连接(之前使用的是 TUSB211)。

    我们可以选择短期将其接地。 但这不是最佳的生产方式、因此从长远看、我们需要修改 PCB 以添加下拉电阻器。

    因此没有那么多的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有 I2C 吗? 也可以通过这种方式更改直流升压。 这是最好的方法、但建议不要将引脚与 GND 短接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I2C 选项不可用。 TUSB212芯片是 TUSB211的直接替代产品。

    如果我们保持直流介质、有时会发现特定"坏"笔记本电脑/PC 端口出现问题。

    当我们设置为直流-低电平时、它的工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白。 将引脚短接至 GND 应该是可以的、但最好使用下拉电阻器。