This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1451:驱动器泄漏电流

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839545/thvd1451-driver-leakage-current

器件型号:THVD1451

当电源关闭时、即 VCC = 0V、驱动器输出电流(或阻抗)是多少?  我在一些数据表中看到这被列为"泄漏电流"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    这是一个好问题-我们将检查我们是否有记录的数据、并尽快返回给您。  不过、通常情况下、处于禁用状态的驱动器的输入电流将远低于进入接收器的指定输入电流。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、

    根据一些基准数据、当 Vcc=0V 时、Y/Z"泄漏"电流小于20uA。 如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我施加的电压是多少?  需要计算阻抗。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、

    施加的电压为0V 至5V。

    此致、

    Hao