This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR286:DS90CR286的输入信号要求

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90CR286, SN65DSI84-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826084/ds90cr286-input-signal-requirement-for-ds90cr286

器件型号:DS90CR286
主题中讨论的其他器件: SN65DSI84-Q1

大家好、

客户在音响主机项目中使用 DS90CR286、最近遇到了闪烁屏幕问题、他们想要再次检查输入 LVDS 信号是否正常、因此他们想知道 CR286是否对输入 LVDS 信号具有眼宽和眼高要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fery、

    由于这是一个较旧的器件、我们可能需要几天时间来检查数据。 我们计划最迟在8月5日作出回应。

    谢谢、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    感谢您的帮助、如果有任何发现、请与我保持同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frery、  

    由于这是一个较旧的器件、我找不到有关眼图的任何规格。 您可以尝试参考本文档、了解 有关改进链接的提示。
    http://www.ti.com/lit/an/snla126a/snla126a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fery、

    为了鉴定链路、最好使用 BIST 来确保满足所需的 BER、因为我们没有眼图要求。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    整个信号链路是 i.MX8 -> SN65DSI84-Q1 -> DS90CR286 -> LCD 显示面板、我们的两个器件都没有 BIST 功能、因此我想知道如何在这种情况下使用 BIST 来评估链路的 BER?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、渡轮  

    没有 BIST 功能、但您是否尝试检查了 d/s 中的图22并将这些规格与眼图进行了比较?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、弗瑞、

    这里有任何反馈吗? 很抱歉、我对 BIST 注释不正确。

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题在内部由帮助人员处理。 闪烁的根本原因是 LCD 面板的电源不稳定;与 DSI84和 DS90CR286无关。

    此致、

    I.K.