This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:在"Switch Configuration&quot 中使用时的 EN 输入要求;

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840472/pca9306-en-input-requirements-when-used-in-the-switch-configuration

器件型号:PCA9306

在以下情况下、PCA9306作为一个简单的 I2C 开关是否能够正常工作?

Vref1 = Vref2

2. EN 引脚连接到 Vref2 (不由数据表中所示的 GPIO 驱动)

以图形表示、如果配置为 EN 引脚、则器件是否可以作为简单的 I2C 开关正常工作、如下面的绿线所示?

数据表中的许多实例似乎表明 Ven 必须为 Vref1 + Vth、而第8.1.5节指出驱动 EN 的 GPIO 不得超过 Vref2 + Vth、我对此感到担忧。  这两条信息似乎相互矛盾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    如果 EN 连接到 VREF2、您打算如何关闭器件?  您是否计划打开和关闭 VREF2?

    该器件在 VREF1 = VREF2时正常工作、但需要考虑一些细微的功能差异。  当 VREF2较高时、它允许器件将内部开关栅极偏置为高于 VREF1的电压、这样当任一侧的电压拉低至低于 VREF1时、开关立即开始传导、以将"低"电平从一侧传输到另一侧。  当 VREF1 = VREF2时、您没有用于内部偏置的额外余量、因此、一旦任一端的电压降至 VREF1 - Vth (~600mV)以下、开关将开始导通。  在大多数应用中、这是可以的、尽管它会影响开关的传播延迟等因素。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回复。

    是的、我们将关闭 Vref2 (同时 Vref1保持通电)以禁用器件。

    话虽如此,你的回答并没有明确地解决我最初提出的问题。  在以下情况下、器件是否会启用为简单开关:

    Vref1 = Vref2

    2. EN 引脚连接到 Vref2 (不由数据表中所示的 GPIO 驱动)

    同样 、我担心数据表中的许多实例似乎表明 Ven 必须为 Vref1 + Vth、而第8.1.5节指出驱动 EN 的 GPIO 不得超过 Vref2 + Vth。  这两条信息似乎相互矛盾。

    感谢您提供有关传播延迟的信息。  一旦我们了解上述问题的影响,我们就会考虑到这一点。

    再次感谢、

    Paul W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    是的、此连接可用于作为开关操作器件。  当 VREF2关闭时、器件将为高阻态、因此 SDA/SCL2上的低电平不会影响 SDA/SCL1。  当 VREF2打开时、器件将在两侧的电压降至 VREF - 600mV 以下时导通、以便在两侧之间传递逻辑"低"电平。

    关于 EN 不超过 VREF2 + Vth 的说明、请注意、这与 VREF2 = VREF1的配置有关。  因此、在这种情况下、这些术语(VREF1、VREF2)应该可以互换。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、非常感谢 Max。