This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:1000BASE-X 链路连接问题

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831360/dp83869hm-1000base-x-link-up-problem

器件型号:DP83869HM

您好、先生、

当 置位 OPMODE[2:0]= 0x1,ANEG_DIS=1,ANEGSEL_0=0时、成功连接、发送数据但无法接收任何数据。

请就此提出一些建议 。

非常感谢 。

BR  

Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    您能告诉我您是否看到有数据通过、损坏或未损坏?

    请探测 RX_CTRL 以查看它是否正在切换。

    您是否在 RGMII 模式的 TX 或 RX 路径上实现了任何内部延迟?