请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 您好、先生、
当 置位 OPMODE[2:0]= 0x1,ANEG_DIS=1,ANEGSEL_0=0时、成功连接、发送数据但无法接收任何数据。
请就此提出一些建议 。
非常感谢 。
BR
Sara
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
当 置位 OPMODE[2:0]= 0x1,ANEG_DIS=1,ANEGSEL_0=0时、成功连接、发送数据但无法接收任何数据。
请就此提出一些建议 。
非常感谢 。
BR
Sara