This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH929-Q1:DS90UH929-Q1 DOUT+/DOUT-工作电压和工作电流范围

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840014/ds90uh929-q1-ds90uh929-q1-dout-dout--working-voltage-and-working-current-range

器件型号:DS90UH929-Q1

大家好、

请帮助您确认数据表上引脚 DOUT+/DOUT-的工作电压和工作电流范围应参考哪个参数、以下是客户想要了解的参数以及我们在数据表中可以找到的参数、 请帮助您确认随附图片上显示的参数是否为客户询问的参数?   但我仍然 不确定我应该使用哪一个参数来表示工作类型电压和最小和最大输出电流、您是否还可以帮助您解释一下这些值? 非常感谢您的热情支持。


函数定义

工作电压

工作电流

最小

类型

最大

最小

类型

最大

FPD-link DoU0-

 

 

 

 

 

 

 

FPD-LINK DOout1+

 

 

 

 

 

 

 

FPD-LINK DoU0+

 

 

 

 

 

 

FPD-Link Dout1-

 

 

 

 

 

 

此致

Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅有关该商品的第9页。 "FPD-Link III 差分驱动器"、它具有规格。 该请求基于 CML 输出结构。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    非常感谢您的回复。

    我是否可以再次与您确认 DOUT+/DOUT-引脚上的工作电流、因为第9页上显示的参数是 IO (输出短路电流)、我找不到有关工作电流的任何说明、您能帮助您提供有关工作电流的更多说明吗? 再次感谢您的善意帮助、

    此致

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesscia、

    对于工作电流、请按以下公式进行计算:

    交流电流 I = Vp (~500mV) /终端电阻器(50 Ω)=~10mA。

    此致、

    Steven