This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1040:建议电路和元件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831494/sn65hvd1040-suggest-circuit-and-component

器件型号:SN65HVD1040

你(们)好,先生

这是客户的 FSP 电路图

您是否有任何建议 SN65HVD1040的参考电路图  ?

R1~R6?  

C1~C7?

 

供参考

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    具体参考数据表中的图表、建议使用以下值:

    R1 - 1k
    R2 - 1k
    R3 - 10k
    R4 -不需要、但1k 是可以的
    R5 - 60
    R6 - 60

    C1 - 10-50pF
    C2 - 4.7 - 10 μ F
    C3 - 0.1 μ F
    C4 - 0.01 μ F
    C5 - 10-200pF
    C6 - 4.7 - 100nF
    C7 - 10-200pF

    R1、R2和 R3都是限流电阻器、如果这些引脚上出现某种高电压尖峰、则器件不需要这些电阻器即可正常工作。

    C1和 C4是数字信号的滤波电容。

    C2和 C3是器件电源的滤波电容器。

    R4不是必需的、通常我看到该引脚短接到端接电阻器(R5和 R6)的中点。

    R5和 R6是拆分配置的终端电阻器、这些电阻器应该是60欧姆、以增加到120欧姆的串联电阻。

    C5和 C7是 CAN 总线的滤波电容器、我看到这些电容器的范围为10pF 至200pF。 这实际上取决于 CAN 总线上预期的节点数。 如果在每个节点上添加过多的滤波器电容、CAN 总线信号将会降级到不能正确通过收发器传递到控制器的程度。

    C6是分裂端接的滤波电容器。 其范围为4.7nF 至100nF。

    参考客户的原理图、我要将 R78和 R79更改为60欧姆、并将 R57和 R75更改为1k 欧姆。 R78和 R79的工作电阻为51欧姆、但 CAN 电缆特性阻抗通常为120欧姆、客户需要尽可能匹配阻抗、以避免总线上的信号反射。

    可以确认 C77、C73、C70、C63和 C64的值吗?

    此致、