This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2450:LTC2862A 的替代产品

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD2450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840628/thvd2450-alternative-to-the-ltc2862a

器件型号:THVD2450

大家好!

我希望一切都好!

我在其中一位客户处发现了 LTC2862A、他们只需要40V 的故障总线电压、因为在总线的两个引脚上、在其应用中注入了一个相对于接地的24Vdc 电压;您是否认为 THVD2450是合适的器件?

提前感谢您!

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    是的、我认为 THVD2450是这里的绝佳选择。  据我所知、在~40V 范围内没有收发器、并且具有额外裕度肯定不会受到影响(因为短路条件通常伴随着由于电缆电感而产生的初始过冲)。  如果您对器件有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大