This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3227E:回送时 IC 不工作

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828068/max3227e-when-loopback-the-ic-not-working

器件型号:MAX3227E

大家好、当我环回 RS232_Tx 和 RS232_Rx 时、它不会产生任何输出。 下面是我的原理图 TX、RX 连接到 UART 电缆。 请提供一些应用或测试电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要确认-您正在将引脚8连接到引脚13、对吗?  您能否向我们展示引脚11、8和9上的波形、以便我们能够看到可能出现的问题吗?  器件在正常条件下(而不是回送)工作是否良好?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我的电路在正常情况下不能正常工作、因此我尝试通过环回 IC 来测试它。 当我检查第8个引脚的波形时、会出现方波、而在第9个引脚中、我得到的是第8个引脚的反相方波。 但我从第13和第11个引脚没有收到任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪些引脚连接到环回测试中的哪个引脚?  引脚8是 RS-232输入、您应该会在逻辑电平引脚9输出上看到其数据模式的反相版本。  引脚11是逻辑电平输入、您应该会在引脚13 RS-232输出上看到其数据模式的反相版本。  因此、您应该对引脚8或11应用波形、并应该在引脚13至8或引脚9至11之间连接回路导线。  如果您执行此操作并发现问题、请向我们发送信号波形捕获、以便我们验证信号属性是否都在器件的指定范围内。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够解决此问题?  或者、您是否有任何可以与我们分享的更新?

    谢谢、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robertson、

    我们能够回送数据、但当通过 RS-232提供数据用于回送时、大多数数据会丢失、返回的数据较少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来像最后一个字符、通常会通过回送使其成为最后一个字符。  基于这一点、我认为与收发器/PHY 相比、这种行为更有可能与串行端口实现相关。  (物理层问题通常会提供垃圾数据或导致数据线卡在高电平或低电平。)  您可以在测试期间检查示波器上的 TX 和 RX 波形来确认这一点。

    最大