This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:ALP GUI 信息问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840582/ds90ub954-q1-alp-gui-information-question

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

您好、先生、

我最近在 ALP 中使用了 MAP 函数。

您能告诉我下图中的100MHz 是什么意思吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    100MHz 是从线速率中获得的。 如果基于时钟模式设置的 FC 速率为4Gbps (请参阅时钟模式和 FC 速率设置上的 d/s)、则链路时钟为:4Gbps /40btis = 100MHz。 请注意、这不是 PCLK。

    此致、

    Steven