This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR110:DS25BR110

Guru**** 2767945 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840323/ds25br110-ds25br110

器件型号:DS25BR110

大家好!

有人可以为我提供 DS25BR110 LVDS 接收器眼罩的帮助吗? 我需要它进行时域分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Evgeniy、

    LVDS 没有特定的眼罩、但对于非均衡器件、我希望看到最小+/- 100mV 的垂直眼图张开度。  由于大多数 LVDS 器件中没有 CDR、我还会说水平眼图张开度应为~ 0.75 UI。

    对于 DS25BR110等具有接收均衡功能的器件、还可以进行一些额外的眼图张开性能下降。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!