This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD73:差分巴黎阻抗

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831554/sn65hvd73-differential-paris-impedance

器件型号:SN65HVD73

大家好、

我们计划将 此 SN65HVD73用于 RS485。

它们是两个差分巴黎信号、请给出保持这两个差分巴黎所需的阻抗

如果可能、plz 会共享此布局指南   

两个巴黎之间的间距是多少?

谢谢

Shubham   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    RS-485使用的 PCB 和电缆的典型目标是保持120欧姆的差分特性阻抗。  其他值可以正常工作、但这是最常见的阻抗、并与描述收发器性能时使用的负载假设保持一致。

    PCB 布线的阻抗取决于几个因素、例如宽度/间距、参考平面上方的高度以及所用介电材料的介电常数。  大多数 PCB 布局工具都具有布线阻抗计算器、可用于根据阻抗目标调整布线几何形状。  如果您的工具没有此类功能、您可以在线查找许多免费计算器实用程序-只需搜索"PCB 布线阻抗计算器"即可。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的快速响应。

    我们知道 PCB 布线阻抗、我们可以这么做  

    但我们需要知道、从您的角度来看、120欧姆阻抗是硬性要求???

    如果这不是一项硬性要求、将会影响性能。

    您可以在两个差分对信号之间共享间距。

    我们需要 P 和 N 信号之间的间距。    

    使用附加的图像  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的该图只是一个简化图、它不是必需的布局、也不用于显示确切的布线几何形状。

    但是、120欧姆阻抗并不是收发器的硬性要求。

    为了获得最佳的信号完整性、通常最好确保 PCB 布线、传输电缆和线路末端端接电阻之间的阻抗相匹配。  这是因为在通过网络传播的信号所遇到的不相似阻抗之间的任何接口上都可以产生反射、这些反射会干扰预期的信号。  但是、与使用的电缆长度相比、PCB 上的布线距离往往相当短、因此 PCB 阻抗对信号完整性的影响通常很小。  无论这些布线上的阻抗是50欧姆还是200欧姆阻抗、您都不可能看到很大的差异。

    如果您讨论的是更改所有组件的总体阻抗(不仅包括 PCB、还包括布线和端接)、请注意、这也是可以的、但可能会影响总体信号振幅(较低的阻抗会产生更高的负载、从而产生较小的发送器输出)。

    此致、
    最大