This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:具有 DS90UB960视频流的 DS90UB913

Guru**** 2750695 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839899/ds90ub960-q1-ds90ub913-with-ds90ub960-video-stream

器件型号:DS90UB960-Q1
主题中讨论的其他器件:TFP401

尊敬的 TI:

我想将 DS90UB960连接到 DS90UB913。 到目前为止、我只得到一幅黑白图像、其中有轻微的噪声。

我已经设置了以下寄存器。

解串器:

地址 寄存器 值
0x70   0x01     0x02

0x70   0x1F     0x01

0x70   0x32     0x01

0x70   0x4C     0x0F

0x70   0x6D     0x7E

0x70   0x6E     0x9A

0x70   0x21     0x81

0x70   0x33     0x42

0x70   0x20     0xF0

0x70   0x58     0x58

0x70   0x5C     0xBA

0x70   0x5D     0x60

0x70   0x5E     0x60

0x70   0x65     0x60

0x70   0x25     0x30

0x70   0x71     0x2C

串行器:

0xBA   0x11     0x20

0xBA   0x12     0x20

0xBA   0x03     0x45

错误可能在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您是否正在使用图像传感器? 您正在初始化它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为串行器的输入、我使用带有并行 RGB 转换器(Adafruit TFP401)的 Raspberry Pi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    初始化后、请向我发送来自两个器件的寄存器转储、913和960。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解串器960:
        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f    
    00:70 00 1e 40 d0 01 00 fe 1c 10 7a 7a 0f 09 80 ff    
    10:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 01    
    20:00 81 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    30:00 00 01 43 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    40:00 A9 71 01 00 20 00 00 00 00 12 00 13 CD 13    
    50:AB 00 00 00 00 00 00 58 00 00 b0 BA 60 60 00    
    60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7e 9a 88    
    70:2B 2c e4 01 e0 04 b0 C5 00 01 0f ff 20 00 00    
    80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    90:06 95 00 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    A0:00 00 00 00 1a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    B0:1C 3a 16 08 25 00 18 00 cc 33 83 74 80 00 00    
    C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    D0:00 43 94                                         

    串行器913:
        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f    
    00:B0 30 ---- 45 -- 18 70 00 00 00 15 55 35 00   
    10:17 20 20 00 ------------ ------ FE ----    
    20:------------ -------- 00 ------------------    
    30:-------- 01 ---------------- ------------    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从寄存器转储中、960正在接收数据、但该数据不稳定、即线路数和长度发生变化。

    960还报告了所有类型的错误、如喉数。 因此、接收 到的数据似乎不正常。

    您可以尝试将寄存器0x7C[5]从1更改为0、以传递偶数错误的数据包、并查看您是否可以在输出端获取任何内容。