This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请帮助推荐 GPIO 扩展芯片、扩展大约10个 I/O 端口、从而实现 I2C 接口

Guru**** 2536970 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9555, TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831221/please-help-recommend-a-gpio-expansion-chip-expand-about-10-i-o-ports-can-make-i2c-interface

主题中讨论的其他器件:TCA9555TCA6408A

请帮助推荐 GPIO 扩展芯片、扩展大约10个 I/O 端口、从而实现 I2C 接口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I2C 控制的 GPIO 扩展器中的端口数往往是8的倍数(因为每个 I2C 读取/写入有8位)。  如果您需要10个通道、那么最佳解决方案很可能是16端口器件。  有关初始建议、您可以查看 TCA9555:

    http://www.ti.com/product/TCA9555

    如果您对器件有任何疑问或反馈、请告知我们。  您可以在此处找到这些器件的完整目录:

    http://www.ti.com/interface/i2c/general-purpose-ios-gpios/products.html#

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max

    感谢您的建议。

    1.8V - 4.5V
    UQFN (RSV)
    睡眠模式 uA
    8位
    IIC
    TCA6408A 是否适用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TCA6408A 将满足所有这些要求。  如果您对该器件有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大