请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TCA9555、 TCA6408A请帮助推荐 GPIO 扩展芯片、扩展大约10个 I/O 端口、从而实现 I2C 接口
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
I2C 控制的 GPIO 扩展器中的端口数往往是8的倍数(因为每个 I2C 读取/写入有8位)。 如果您需要10个通道、那么最佳解决方案很可能是16端口器件。 有关初始建议、您可以查看 TCA9555:
http://www.ti.com/product/TCA9555
如果您对器件有任何疑问或反馈、请告知我们。 您可以在此处找到这些器件的完整目录:
http://www.ti.com/interface/i2c/general-purpose-ios-gpios/products.html#
此致、
最大