This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31:该器件是否具有负输出?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831617/am26lv31-does-this-device-have-negative-output

器件型号:AM26LV31

大家好、

我想问 AM26LV31是否具有负差分输出? 它具有什么类型的输出?

此外、关于数据表上的图8、为何 A/B 有负电压而 Y 为正?

此致、

Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    是的、当 A 输入为高电平时、差分输出可以极性为正(即 Y 拉向 VCC、Z 拉向 GND)、当 A 输入为低电平时、差分输出可以极性为负(即 Y 拉向 GND、Z 拉向 VCC)。

    根据该图中波形的标签、我认为它实际上显示了一个接收器器件。  当引脚 A 和 B 上的差分输入变为负值时、相应的 Y 输出将在短传播延迟后变为低电平。  当差分输入为正时、Y 输出将变为高电平。  您可以看到、对于 AM26LV31、当 Y 输入为高电平时、差分输出将为正。

    此致、
    最大