This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820:在使用 DS280BR820发送和接收数据期间存在位错误

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810, DS280BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830336/ds280br820-there-are-bits-error-during-sending-and-receiving-data-using-ds280br820

器件型号:DS280BR820
主题中讨论的其他器件:DS280DF810

您好!

  我们将使用 DS280BR820实现以下方框图中的功能。 PCB 上的最大线长度为1500mil。  问题是在使用 DS280BR820发送和接收数据期间存在位错误。 请就此提供建议吗?  更换 DS280DF810是否更好?  它们 是否兼容 pintopin? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有两个串联的器件?  1500密耳的距离很短、您能发送更多有关您的系统的信息吗?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、两个 DS280BR820 (图中的左侧和右侧)是串联的。 首先、我们使用一个芯片、

    如图所示、左侧 PCB 上的最大线长为2200mil、线长为2200mil

    通过连接器、在发送和接收数据期间会出现一些位错误。 然后我们添加

    DS280BR820在右侧、PCB 上线路的最大长度为1500mil、但 BER 变为

    更糟。 谢谢!

    此致、

    CUI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cui、

    对于2200mil 的距离、损耗将非常低。  只能使用一个 DS280BR820。

    DS280BR820 Tx 引脚上是否有交流耦合?

    DS280BR820配置设置是什么?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、


    我们在 DS280BR820 Tx 引脚上有交流耦合。 我们使用默认配置设置、和

    发现性能优于其他设置。 更换 DS280DF810是否更好?

    此致、

    CUI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cui、

    默认 DS280BR820均衡是最低设置。  主要问题是两个 BR820器件之间的距离可能非常近。  

    使用单个 DS280BR820或 DS280DF810 将是一项改进。

    此致、

    Lee