This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR111:VDD 最大输入电流

Guru**** 2507635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840117/ds125br111-vdd-maximum-input-current

器件型号:DS125BR111

大家好、团队、

请告诉我可以通过 VDD 的电流是多少?

它肯定高于60mA (IDD:Max)、但客户在考虑其电路的安全性时希望知道此规格。 (例如、VDD 输入电容器短路)

谢谢、

小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    在内部、我们期望60mA 是内部最大值。 如果外部发生短路、电流可能会高得多。

    我们内部 LDO 的最大规格是~ 250mA、它可提高 VDD 电平。  将 VDD 短接至 GND 将超过此电流、并且仅受 LDO 的串联电阻和短路本身的电阻的限制。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee - San、

    感谢您回答问题!

    此致、

    小岛上的 Kazuki