This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:关于 RX PRBS 校验器

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840196/ds250df410-about-the-rx-prbs-checker

器件型号:DS250DF410

当我验证 DS250DF410的 PRBS 校验器功能时、某些问题无法解决。

1:  直接连接 DS250DF410的 TX 和 RX,发现校验器的位错误为零,没关系。但将 TX 连接到光学模块 TX,将光学模块 RX 连接到 DS250DF410的 RX,光学模块就是光 环回 。  校验器始终存在异常的位错误。 光学模块正常,我已经确认,我将光学 RX 连接到其他 BERT,没有位错误。

2:我想优化 DS250DF410寄存器的配置、更改通道寄存器0x39、然后复位 CDR 并释放 CDR、接下来我发现 CDR 无法锁定、0x78始终为0x20。 我经常尝试不同 的序列 0X39 CDR 复位 CDR 释放、不起作用。下面的寄存器配置是其中一种

     例如 MCU_WIICS 0 0x4E 0xFF 0x1 0x01

MCU_WIICS:写入寄存器0x4E:器件地址0xFF:寄存器地址   0x01:写入次数 0x01:将值 写入 寄存器  

例如 MCU_RIICS 0 0x4E 0x83 0x1       

MCU_RIICS :读取寄存器0x4E:器件地址0x83 :寄存器地址   0x01:读取的数量

MCU_WIICS 0 0x4E 0xFF 0x1 0x01

MCU_WIICS 0 0x4E 0xFC 0x1 0x08

MCU_WIICS 0 0x4E 0x00 0x1 0x04
MCU_WIICS 0 0x4E 0x0A 0x1 0x0C
MCU_WIICS 0 0x4E 0x2F 0x1 0X58
MCU_WIICS 0 0x4E 0x39 0x1 0X65
MCU_WIICS 0 0x4E 0x0D 0x1 0x00
MCU_WIICS 0 0x4E 0x79 0x1 0X43
MCU_WIICS 0 0x4E 0x30 0x1 0x08
MCU_WIICS 0 0x4E 0x30 0x1 0X18
MCU_WIICS 0 0x4E 0x30 0x1 0x08
MCU_WIICS 0 0x4E 0x0A 0x1 0x00
MCU_WIICS 0 0x4E 0x82 0x1 0x40
MCU_WIICS 0 0x4E 0x82 0x1 0x00
MCU_WIICS 0 0x4E 0x82 0x1 0x80
MCU_RIICS 0 0x4E 0x83 0x1
MCU_RIICS 0 0x4E 0x84 0x1
MCU_WIICS 0 0x4E 0x82 0x1 0x00

我的问题是如何优化 RX,在 CDR 重置和释放后,CDR 没有锁定,请更正我的配置,使 DS250DF410 正常工作

总结

   我的光学模块 TX 工作正常、DS250DF410  TX 和 RX 电环无位错误、光学 RX 至其他 BERT 无位错误、仅光学模块 RX 至 DS250DF410 始终存在位错误

测试条件为25.78Gbps PRBS31

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不会写入通道寄存器0x39、而是建议尝试在接收来自光学模块的重定时器入口通道上强制设置 CTLE = 0x00、然后评估位错误率是否会提高。 请参阅下面的通道寄存器配置例程。

    表。 设置 CTLE 升压值

     

    步骤

    共享/通道寄存器集

    操作

    寄存器地址[十六进制]

    寄存器值[十六进制]

    写入掩码[十六进制]

    注释

    1

    通道

    写入

    2D

    08

    08

    启用 CTLE 升压覆盖

    2.

    通道

    写入

    03

    00

    FF

    将 CTLE BOOST 设置为0x00。 不同的输入通道损耗将需要不同的 CTLE

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师