This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:可用的闪存部件

Guru**** 2594580 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831166/tusb9261-available-flash-memory-parts

器件型号:TUSB9261

大家好、

我希望在产品中实现 TUSB9261 USB3.0至 SATA 桥接器、但我无法找到 EEPROM IC 的任何可用性。

是否可以将难以找到的模式1转换为模式0或模式3 SPI 协议?  (我几乎不知道 SPI)

谢谢、

Bob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的设计应固定 SPI 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “固定”现在支持模式0和3,或“固定”,如中所示,不能更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、仅支持模式1。