This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:4K/60Hz HDMI 监视器无法显示

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839730/sn65dp159-4k-60hz-hdmi-monitor-cannot-display

器件型号:SN65DP159

数据表如下。

我使用 SN65DP159RGZEVM 并尝试按照数据表设置配置、但我无法编写 Reg0Bh、

我如何为4K/60Hz 显示器执行 CAM? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    您需要将寄存器0Bh 设置为 DBH、以将 TMDS 时钟更改为 TMDS 位周期的1/40、并将 HDMI 2.0数据速率所需的端接更改为75-150欧姆。 请在 Eyescan 工具的"Register Map"部分的第0页手动写入寄存器。 更新寄存器位后、您需要单击"Write"。 还请确保 I2C_EN 引脚为高电平。

    此致、

    I.K.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 EVM 对其进行了测试、并在 I2C 模式下进行了以下设置、但屏幕上的指示灯闪烁、并且没有屏幕输出。

    如果我更改回默认值、图片将以4K/30Hz 的频率显示。

    你有什么建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线

    对于 HDMI2.0、端接也需要更改为75至150 Ω。

    谢谢

    David