This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:支持 edp1.4b

Guru**** 2949140 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831432/sn65dsi86-support-edp1-4b

器件型号:SN65DSI86

很抱歉打扰你。

我们需要 MIPI DSI 转 eDP 1.4b (4K@30)
我们找到了 TI SN65DSI86、但 eDP 版本仅为1.4

SN65DSI86是否可用于 eDP 1.4b (4K@30)?

是否有需要注意的地方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng

    在电气方面、DSI86支持 eDP1.4b、但 DSI86不支持 eDP1.4b 中的新 PSR 功能。

    谢谢

    David