This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:TUSB1210 USB 转 USB OTG 解决方案

Guru**** 2926570 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839711/tusb1210-tusb1210-usb-to-usb-otg-solution

器件型号:TUSB1210

尊敬的:

我们看到了 TUSB1210产品说明书、但无法支持 USB 转 USB OTG、对吧?

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny

    TUSB1210是一款高速 USB OTG PHY、 旨在 通过 ULPI 接口与 USB 控制器连接。

    您的意思是"不支持 USB 转 USB OTG"?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我调查了当前的 USB OTG 解决方案、它们主要使用 ULPI 作为 USB OTG 解决方案。  

    但是、我们的平台不支持 UPLI、因此我想知道 USB OTG 解决方案是否有任何其他协议解决方案、例如 PCIe 或 USB 转 USB OTG。

    谢谢

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny

    ULPI 是高速 USB 2.0 IP 系统的接口标准。 它定义了 USB IP 链路控制器(OTG 控制器)与驱动实际总线的 PHY 或收发器(TUSB1210)之间的接口。  

     ULPI 是 UTMI+ PHY 标准的扩展。 这两个标准都是 USB 链路控制器和 PHY 之间接口的定义、但 ULPI 专门用于分立 PHY 芯片。 UTMI 允许外设高速或全速连接到主机计算机(以便与旧 PC 兼容)。 UTMI+标准是原始 UTMI 的扩展、增加了对所有速度下 OTG 和主机控制器的支持。

    因此、如果不支持 ULPI、该平台是否支持 UTMI+?

    谢谢

    David