This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:TMDS171的眼图

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831586/tmds171-eye-diagrams-on-tmds171

器件型号:TMDS171

您好!

我想问是否可以知道 TMDS171是如何为 EyeScan 工具软件上显示的眼图生成数据的。

TMDS171上是否有可用于此目的的特定寄存器或公式?

我们正在调试我们的系统、并且无法将 EVM 的 I2C 总线连接到 TMDS171、因此我们需要另一种方法来获取所述的眼图。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo

    我们为客户提供 EyeScan 软件、但遗憾的是、我们无法为客户提供编写其自己 EyeScan 软件的说明。

    谢谢
    David