This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD74:IBIS 模型与放大器;PSpice 模型

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831143/sn65hvd74-ibis-model-pspice-model

器件型号:SN65HVD74

您好、先生、

我希望 IBIS 和 PSpice 模型遵循 TI 的器件型号。

请帮助我对该 IC 进行信号完整性和仿真。

SN65HVD74  

 SN65C32EPWR

 3. MIC29302AWD-TR

LMZM23601V3SILT  

 TCAN330DCNT

 6. SN65C3232EDR

 7. SN65HVD72D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pooja、

    如果您在 TI.com 上搜索这些器件型号、您可以找到它们的"产品文件夹"。  下面是 SN65HVD74的一个示例:

    https://www.ti.com/product/SN65HVD74

    如果您单击"Design & Development (设计和开发)"选项卡、您可以看到可用于这些器件的模型列表。  许多人都有可用的 IBIS 模型、但我不确定您是否会找到 PSPICE 模型。  我们通常将 IBIS 用于这些接口收发器器件、因为这往往是用于信号完整性仿真的更简单的解决方案。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回复。

    我需要直流/直流转换 器 LMZM23601V3SILT 的 PSpice 模型。

    此致

    Pooja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pooja、

    该器件产品文件夹中的设计和开发选项卡列出了几种不同的 PSPICE 模型:

    https://www.ti.com/product/LMZM23601/toolssoftware

    最大