This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC172A:来自 Xilinx Kintex FPGA 的 RS485驱动器输入

Guru**** 2770975 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC172A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831535/sn65lbc172a-rs485-driver-inputs-from-xilinx-kintex-fpga

器件型号:SN65LBC172A

您好!

我们正在设计采用 Xilinx kintex 7 FPGA 的 PCB。我们的应用需要 RS485差动线路驱动器。 我们计划使用 SN65LBC172A 四路 RS-485差动线路驱动器。

我们需要对 SN65LBC172A 输入(1A、2A、3A、4A)以及 G 和 G-进行澄清,我们的 FPGA 具有3.3V 组的电源,因此该 IC 的输入为 LVCMOS 33。

此 LVCMOS 33输入是否  与 此 IC 兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harikrishnan、您好!

    您可以仔细检查 IO 组的输出规格、以确保其满足 LBC172A 要求。  该器 件的 A 和 G 输入需要超过2V 的高输入电平和不超过0.8V 的低输入电平。(这些通常称为 TTL 输入阈值、因此您可以在检查兼容性时检查该术语。)

    此致、
    最大