This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:HD3SS215 HDMI 无法检测问题的问题

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840359/hd3ss215-questions-for-hd3ss215-hdmi-no-detection-issue

器件型号:HD3SS215

各位专家:

我们的客户将 HD3SS215用于一个 HDMI 源设备到两个 HDMI 接收设备的开关应用、其原理图如下所示。 在测试期间、他们发现无法检测到一个通道 HDMI、但如果您移除 AUX_SEL 引脚悬空的电阻分压器、则可以正常工作。 我们不明白为什么它的行为是这样的,这里有什么问题吗?

客户的原理图:

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky

    这不是电阻分压网络。 即使是电阻分压网络、它们也只会在整个网络中获得1%的压降。  

    请参阅下表

    DX_SEL 需要为 L 或 H 才能选择合适的 HPD 源

    这是 VIH 和 VIL 的定义

    谢谢

    David