This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0318:在交换输入引脚的情况下、LMH0050 CML 输出至 LMH0318。

Guru**** 2770885 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0050, LMH0318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831148/lmh0318-lmh0050-cml-output-to-lmh0318-with-input-pins-swapped

器件型号:LMH0318
主题中讨论的其他器件:LMH0050

您好、TI、

我们希望将 LMH0050串行器输出连接到 LMH0318时钟恢复器+驱动器、如下图所示。 但这会导致交叉迹线(在图像下方)。 是否可以交换 LMH0318的输入或 LMH0050的输出? 我知道、对于 NRZI 数据编码、极性不敏感、但会产生什么后果? 一个 LMH0318输出进入 FPGA (具有 GTP 收发器的 Xilinx Artix 7)。 另一个 LMH0318输出连接到微型 BNC 连接器。

此致、

Roelof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roelof、

    不幸的是、由于某种原因、我无法查看您的图像。 您的图像未通过。

    是的、您可以交换 LMH0050输出或 LMH0318输入。 如您所述、SMPTE SDI NRZ 极性不敏感。 某些 应用将 LMH0318或其他 SDI 器件用于使用8/10位编码数据的 DVB-ASI、而不是 SMPTE 扰频数据。 但是、DVB-ASI 对极性很敏感。 除了您 不实施 DVB-ASI 之外、我认为我们应该还可以。

    此致、、、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser、

    非常感谢您的快速响应和回答!

    此致、

    Roelof