This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:VSwing 测试失败

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840066/tmds181-vswing-testing-fail

器件型号:TMDS181

你(们)好  

 客户使用 TMDS181来设计产品。 当它们测试 HDMI 功能时、Vswing 测试失败。 我们发现 VSADJ 引脚(TMDS181的引脚22)可以调节电压电平,对吗? 另一个我们无法找到如何调节电阻以影响电压的详细信息? 你能给一个导游吗? 谢谢你

e2e.ti.com/.../181.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 VSADJ 电阻器调节摆幅是正确的方法。 可以通过 I2C 寄存器进一步调整 VSADJ。 有关 VSADJ 电阻器调优的详细信息、请参阅 TMDS181数据表第9.2.3.1.2节和图5。  

    谢谢

    David