This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML-SP:DS16F95WFQMLV 虚拟组件

Guru**** 2558070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831367/ds16f95qml-sp-ds16f95wfqmlv-dummy-components

器件型号:DS16F95QML-SP
主题中讨论的其他器件:MKT-W10A-MSMKT-WG10A-MS

大家好、

我的客户很想获得 DS16F95WFQMLV 的一些虚拟单元、您能提供支持吗?

谢谢、

Shlomi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、

    我不知道提供 虚拟包的方法。  我正在检查是否有其他选项。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shlomi

    您是否正在寻找内部没有裸片的虚拟封装?

    如果是、订单号为:

    10引线扁平封装的 MKT-W10A-MS (根据器件型号、我认为这是您想要的封装)

    10导联鸥的 MKT-WG10A-MS (引线经过修整和形成的扁平封装)。

    基尔比

    更新了:有关 TI 的虚拟封装/机械样片的完整列表 、请参阅此帖子回复