This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:RS485总线供电

Guru**** 2930840 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD75, TIDA-00527

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839629/sn65hvd75-rs485-power-over-bus

器件型号:SN65HVD75
主题中讨论的其他器件: TIDA-00527

您好 Hao、

我们尝试使用 SN65HVD75实现 RS485总线供电。

FW 工程师说、有时接收器数据错误。

因此、我测量了 RS485信号波形、如下所示。

在红灯较高的区域(A-B < VIT-)出现错误数据。  

您是否有任何解决此问题的建议?

CH1:RE、Ch2:R、Ch3:RS485 A、CH4:RS485B、数学:A-B

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    您如何实现 RS-485总线供电、如 TIDA-00527?

    www.ti.com/.../tidu993.pdf

    应用的数据速率和电缆长度是多少? 当它进入高阻抗模式时、看起来总线有一些反射。 您可以尝试将120Ohm 端接更改为两个分体电阻器、并将一个大共模电容器接地。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我们遵循 TIDA-00527实现 RS485总线供电。

    电感器和电容器使用1mH 和10uF。

    电缆长度为2m 时、系统数据速率为1Mbps。

    我尝试构建您提到的滤波器(60欧姆+ 60欧姆+ 10n)、高频振铃已消除。

    但 R 输出端仍然拉低至大约30uS  

    如何防止最终拉低?

    CH1:RE、Ch2:R、Ch3:RS485 A、CH4:RS485B、数学:A-B

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    感谢您的更新。 该设计的一个诀窍 是需要直流平衡信号、因为直流电压是在电容器前后分别建立的。 有关详细信息、请参阅设计概述部分(第2页)的最后一段。 如果很难生成此类信号、您可能需要尝试 使用时钟作为输入。

    此致、

    Hao