This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR286A-Q1:DS90CR286是否支持 BT.601或 BT656?

Guru**** 2813415 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR286, DS90CR286AT-Q1, DS90CR286A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831176/ds90cr286a-q1-does-ds90cr286-support-bt-601-or-bt656

器件型号:DS90CR286A-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90CR286DS90CR286AT-Q1

您好!

DS90CR286是否支持 BT.601或 BT656?  BT.601或 BT656只是一个并行接口吗?  

另请说明 DS90CR286A-Q1和 DS90CR286AT-Q1之间的差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iso-San、您好!

    BT.601是一种编码方法、BT.656是使用并行接口的物理接口标准。 DS90CR286不会对数据进行任何类型的处理。 它根据图17中的位映射图将 LVDS 转换为 TTL。 我想可以通过此类信号链传输 BT.656样式的视频、但这种情况并不常见。 我们没有专门为 BT.656应用设计的产品。  

    CR286和 CR286T 的主要区别在于"T"版本支持更高的温度范围。  

    此致、

    Casey