This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534:TCA9534/TCA9534A/PCA9534有何不同?

Guru**** 2931200 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9534, TCA9534A, PCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840162/tca9534-what-is-different-for-tca9534-tca9534a-pca9534

器件型号:TCA9534
主题中讨论的其它部件: PCA9534

你(们)好,先生

TCA9534/TCA9534A/PCA9534有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karen、

    TCA9534 是 PCA9534的增强版本、具有扩展电源电压范围(1.65v 最小值与2.3V 最小值)和与上电复位相关的性能增强。

    TCA9534和 TCA9534A 具有不同的静态地址。 这允许同一 I2C 总线上最多有16个器件(每个8个)。

    器件比较表可在 PCA9534数据表的第5节中找到。

    最棒的

    Eric