This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:可以支持9MHz 像素时钟吗?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830961/sn65dsi83-can-support-pixel-clock-9mhz

器件型号:SN65DSI83

尊敬的先生:

我们的客户使用的是 SN65DSI83、其面板的像素时钟为9MHz。

但从 SN65DSI83的数据表中可以看出、它似乎仅支持25MHz 至154MHz。

那么、SN65DSI83能否输出9MHz 像素时钟?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:

    我们无法保证在数据表建议的25MHz 至154MHz 频率范围之外运行。 9 MHz 太慢、可能无法工作。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。 非常感谢。